1.安裝時,請在”Setup.exe”上按滑鼠右鍵,選擇”
以系統管理員身份執行”,來安裝伺服軟體。

2.安裝完後,如果無法正常使用伺服軟體,請在依據下列方式更改軟體的相容性。
更改使用者相容性
1. 請在軟體上按滑鼠右鍵,選擇”
內容”。

2. 再跳出的畫面,選擇”
相容性”頁面,勾選下面兩各選項
(1).
以相容模式執行這個程式。同時在下拉式選單中選擇 ”Windows XP(Service Pack2)”或是(Service Pack 3)都可以
(2).
以系統管理員的身分執行此程式
若在Win7作業系統上使用ASDA任何一套軟體,若無法開啟參數編輯器功能,請先手動更新下列設定
1.開啟
控制台-->BDE Administrator
(註:若未看到BDE Administrator項目,請將檢視方式改成小圖示即可看到)
2.開啟後,在畫面左邊的頁籤選擇
Database,在Database上按左鍵,選
Options,跳出如下圖畫面,選擇
Windows3.1 and Windows 95/NT項目,然後按下OK即可。

3.接著開啟ASDA軟體,操作方式不變,即可正常使用ASDA軟體。