新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
常見問題
首頁
>
服務與支援
>
常見問題
>
FAQ
自動化設備要求的是高速、高精度、cycle time短,在SMT設備中,要求規格更為嚴格,SMT設備中在判斷馬達定位性能及精度是用什麼作判斷?
在SMT設備中判別馬達定位好壞依據主要有二個指標:
(1)定位時間: Command Position(PUU)命令完成與/TPOS_DO(定位完成訊號)間的距離,須收斂在30ms內,稱為"定位時間"。
(2)整定時間:/TPOS_DO到位訊號與Position Error(PUU)(位置誤差)在20ms必須收斂在3個Pulse內,稱為"整定時間"。
下列是SMT設備馬達"定位時間"及"整定時間"數據意義:
定位時間:
整定時間:
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口