回生電阻對於伺服驅動器之影響?
回生電阻主要功能為適時排除馬達運轉且頻繁減速煞車時,馬達做負功所產生而回灌至驅動器DC bus的回生能量,其作用為將回灌的電能轉換成熱能並散逸掉。一般而言,回生能量不大時,無須安裝回生電阻。以下方法可判斷是否需要安裝回生電阻: 1.驅動器在使用過程中發生回生異常警報(ALE05)時 2.在驅動器正常使用過程中,可觀察示波器顯示之DC bus電壓,若持續超過370V,或馬達扭力持續輸出超過100%時。
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口