伺服在電子產業設備應用時,機台在加工過程中,因為加工件較為細微,因此若機台加工中有異常動作時,可能會導致驅動器輸出過大電流或扭力而損害被加工物。該用什麼方式避免?ASDA-A2系列伺服驅動器中內建防撞功能,使用者可自行設定扭力異常增加的最大範圍(P1-57),及達到該扭力大小持續的時間(P1-58),並先觀察機台正常操作時所須輸出之最大電流和扭力,再依據此扭力大小適當設定扭力輸出異常數值及持續的時間。當驅動器發生異常扭力輸出,達到P1-57扭力大小和P1-58持續時間時,驅動器會顯示ALE30,代表馬達碰撞錯誤。此時驅動器會servo OFF,避免持續異常扭力輸出導致加工件損毀或機台故障。