ASDA-A2 400V系列內建回生電阻規格:
使用回生電阻時需注意以下幾點:
1.請正確設定回生電阻之電阻值(P1-52)與容量(P1-53),否則將影響該功能的執行。
2.若使用者欲以並聯方式增加回生電阻器之功率時,請確定其電阻值是否滿足限制條件。當使用者要外接回生電阻時,請確定所使用之電阻值與內建回生電阻值相同。若使用回生電阻瓦特數不夠時,可並聯相同之回生電阻用來增加功率。
3.在自然環境下,當回生電阻器可處理之回生容量(平均值)在額定容量下使用時,電阻的溫度將上升至120°C以上(在持續回生的情況下)。基於安全理由,請採用強制冷卻方式,以降低回生電阻之溫度,或建議使用具有熱敏開關之回生電阻器。關於回生電阻器之負載特性,請向製造商洽詢。
4.使用外部回生電阻時,電阻連接至P、C端,P、D端開路。外部回生電阻請盡量選擇上表建議的電阻數。