新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
常見問題
首頁
>
服務與支援
>
常見問題
>
FAQ
如果馬達採用變頻器運轉時,電機的起動電流、起動轉矩怎樣?
一般而言,市電直接起動會產生6~7倍之啟動電流,而造成電氣上的衝擊。 馬達採用變頻器運轉時,可以平滑地起動,並隨著電機的加速相應提高頻率和電壓。起動電流被限制在150%額定電流以下(根據機種不同,為125%~200%),起動轉矩為70%~120%額定轉矩;且對於帶有轉矩自動增強功能的變頻器,起動轉矩為100%以上,可以帶全負載起動。
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口