C2000系列交流馬達驅動器沒有內建程序控制功能,我該如何達成此需求?
C2000系列本身沒有程序控制功能,如有此需求則要用內建的PLC來達成。C2000內建的PLC最多可供使用者編寫到10k steps。 下圖是簡單的二段速程序控制範例:
D0:第一段運行頻率 D1:第一段速的加速時間 D2:第一段速的減速時間 D3:第一段持續時間 D4:第二段運行頻率 D5:第二段速的加速時間 D6:第二段速的減速時間 D7:第二段持續時間 觸發M0後程序啟動,運行曲線如下圖:
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口