變頻器可以同時控制多個馬達並聯嗎?可以。建議選擇額定輸出電流比所有馬達的額定電流加總多 10–20% 的變頻器,讓系統有足夠的裕度。
當多台馬達共用一台變頻器時,有兩個重要事項需要注意:
● 變頻器只能監測所有馬達的電流總和,因此,每個馬達都需具備獨立的過載與過溫保護,建議在馬達繞組中配置熱敏電阻PTC 或溫度開關。一般斷路器無法處理變頻器輸出的高頻脈波,長時間可能導致過熱或損壞。
● 在馬達並聯應用中,每一條馬達電纜都會增加變頻器輸出的電容效應。因此,請依使用手冊中的最大馬達電纜長度進行配線。多數情況下,建議加裝交流輸出電抗器或 dv/dt 濾波器,可以保護馬達。