HMI 內建
Modbus TCP/COM 映射表,即 HMI 可做為 Modbus Slave 讓 Modbus Client 讀取。另一台 HMI 只需使用 Modbus TCP/IP,即可驅動讀取遠端 HMI 數據。
例如:有兩台 HMI,分別為 HMI-A 與 HMI-B:
(1) HMI-A 使用內建映射表,無須額外設定。
(2) HMI-B 在「
通訊設定」中加入 Modbus TCP/IP 驅動,在「
控制器IP」中輸入 HMI-A 的 IP,即可透過 Modbus 地址讀取遠端 HMI-A 的數據。