請參照下方步驟進行操作:
1.
開啟 VTScada 軟體 > 點擊 Thin Client/Server Setup。
2. 點擊 Realms > Add > 輸入 Name 及 Port Number。
3. 點擊 Server Setup > 設定 Server Name (可從 Edit Server Lists 取得)。
4. 點擊 Connection Addresses > 點擊 “+” > 在 Connection Address 選擇上一步設定的 server name > Port Number 會自動帶出。
5. 點擊 Realms > 選取 Application > 點擊 “Test” 開啟網址 > 登入帳號權限即可登入。