於案場測試端子功能時,若現場無導線可以觸發端子,除了使用內部端子觸發之外,也可以使用數位端子反向功能進行觸發測試。
步驟一:使用 VFD Explorer Lite 與變頻器 MS300 連線,連線步驟如下圖。
圖一、VFD Explorer 連線步驟
步驟二:連線後,點選 PR 開啟控制面板 → 點選 Load Pr. 讀取變頻器參數。
圖二、讀取變頻器內部參數
步驟三:設定 MI3 觸發對應的行為,至參數 02-03 設定 10,此處設定觸發端子會顯示故障 EF。
圖三、設定 MI3 觸發對應行為
步驟四:將 MI3 輸入信號的動作模式設定成 NC (常閉接點) → 至參數 02-12 設定 4 (MI3 對應 bit 2,當 bit 2 為 1 時,其值轉換為 10 進制是 4) → 直接觸發 EF 故障。
圖四、數位輸入端子反向觸發故障