1. 連線設定配置:以PC做服務器端(Server),AS系列做客戶端(Client)建立一個TCP連線。
2. ISPSoft→HWCONFIG基本設定:
3. 建立連線:當M0=On時,檢查欲連線的Socket是否處於關閉中(SM1274=On)、未連線(SM1270=Off)以及未建立連線中(SM1273=Off)的狀況,若條件成立則進入連線程序。
4. 判斷連線是否建立成功:
A. 查看連線旗標(SM1270=On)。
B. 使用CMD,輸入
netstat -na,確認TCP連線狀態為Established。