常見問題
如何設定雷射位移計通訊方式?1. 雷射位移計使用Modbus RTU RS-485通訊,故將雷射位移計之訊號線與上位機PC連接,PC端需準備USB轉RS-485轉接器。

2. 至台達官網下載「雷射位移計PC端操作介面」軟體。
3. 開啟檔案 Delta_LDS_UI.exe,設定通訊格式 (通訊埠、鮑率、通訊格式)。
以 COM10、115200、8,N,1/2 預設值為例,電腦 COM Port 可使用裝置管理員查詢

若無法確定產品通訊格式,點選通訊模式確認並選擇對應的 PC 通訊埠。

4. 按下開啟通訊埠連線完成即可對雷射位移器進行參數設定。

服務與支援 - 常見問題 - 台達