AX8的防寫系統,可在開關機時保護C槽,讓系統不受臨時斷電影響,減少系統崩潰風險,故在重開機時,都會變回原本預設IP。若需調整設定,方法如下:
1. 開啟PAC_Tool

2. Current Status顯示防寫系統目前狀態
3. 關閉防寫功能:點選Disable後,按下Reboot重新啟動。

4. 重啟後防寫狀態即改為Disabled

5. 修改IP成希望設定的IP位址

6. 開啟防寫功能:點選Enable後,按下Reboot重新啟動

7. 重新開機後,即可發現IP位址修改成功;且因防寫開啟,故此新設定IP位址也會變成預設值。
注意:AX8的防寫功能一定要開啟,避免斷電造成系統關閉不正確,可能導致系統崩潰,需要重灌系統的風險。