如何在台達工業圖控軟體DIAView中,將變數做小數轉換?
使用內建功能,選擇IO通訊內「設備變數」的「線性轉換」
(建議使用線性轉換的功能,而不要使用時間腳本內/10這個動作)
如上圖,將左邊的採集資料利用線性轉換的方式,轉換成計算資料。例如:若PLC D:300/WORD裡面抓到1000,D300顯示的值就是100。
使用此功能須注意以下兩點:
1. 採集資料的最小值最大值符合實際採集會出現的值
2. 關聯變數Var.EXT1.D300仍需符合計算資料後會出現的值範圍
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口