除了可從下拉選單中,看到一般的位置、速度、電流以及負載等資訊外,還能觀察以下內容:

(1)【VAR】Variables (監視變數):可輸入指定的監視變數代碼,單位為十進制數值 0~127,詳細資訊可參考手冊「監視變數表」。
(2)【PAR】 Parameters (伺服參數):可輸入指定欲讀取的參數。參數格式可分為16 位元和 32 位元兩種資料量;若要讀取 32 位元的參數,則必須勾選「32Bit」。由於通道資料量的標準設定為 16 位元,當使用者勾選 32 位元以擴充某一通道容量,ASDA-Soft 軟體則會自動將另一通道關閉,以支援被勾選的通道。
以下舉例系統設定的方式:通道1和通道3為一個群組,通道2和通道4為另一個群組。此例表示當通道 1 設定為 32 位元時,通道 3 會自動被關閉,作為支援。

(3)【CAN】 CANopen (CANopen物件字典):可輸入欲讀取的 CANopen 物件資料。使用者先輸入欲指定讀取的位置 (Index),再指定旗標位置 (Sub-Index)。
以下舉例:若要設定 Index 為 6040h (Controlword),Sub-Index 設定為 0。

(ADR為特殊使用功能,不對外開放)