1. 將基本型DI/DO Relay多功能電表DPM-C501L設定通訊設定站號為4、鮑率為9600bps、同位元為8n1
2. 在DPM-C501L 的IP與設定電腦同網域的狀況下,設定IEEE 802.11 無線網路DVW系列的網路通訊
3. 利用DVW系列的序列端口1與DPM-C501L連線,並透過Modbus緩存表查看是否連線成功
4. 將DVW系列中的IGMP及AMPDU功能關閉,設定無線網路
5. 將DVW系列與編程軟體DPMsoft連線,輸入IP位址與站號,如下圖所示。IP位址請填上DVW系列的IP、站號欄請輸入DPM-C501L的ID。輸入完成後,按下”連線”
6. 連線成功後,DPMSoft顯示介面將呈現綠色指示版