1. 執行DIAEnergie一鍵安裝

2. 依照簡訊機型號安裝驅動程式
180824_appMain_ch_pic001.jpg3. 於裝置管理員中可查看SMS模組通訊埠,請選擇AT COM Port二擇一(即下圖所示COM6或COM7)填入DIAEnergie設定

4. 透過簡訊機確認SIM卡密碼設定(注意:密碼錯誤可能導致SIM被電信業者鎖住,請確實確認密碼設定)。之後於簡訊機背面安裝SIM卡,此時請先不要將簡訊機與電腦連接,直到SIM密碼和簡訊機COM Port設定完成

5. 開啟DIAEnergie軟體進行系統設定/警報設定/簡訊機設定,於啟動選項勾選Y(YES),序列埠欄位上,依照裝置管理員中之資訊填入SMS模組AT command port的編號。SIM卡密碼欄中,依照先前SIM卡設定填入密碼;若無設定密碼,則欄位留空白

6. 將簡訊機接入DIAEnergie軟體電腦上,即完成SMS簡訊功能設定。此外,警報通報群組設定,僅須在通報方式欄位上勾選「簡訊」選項,即可完成利用SMS簡訊發布警報設定

●軟體條件:
DIAEnergie最低支援版本:1.7.4.0
●設備支援:
GTM-203M-3GWA (http://m2m.icpdas.com/gtm-203m-3gwa.html)
GTM-204M-4GE (http://m2m.icpdas.com/gtm-204m-series.html)