新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
常見問題
首頁
>
服務與支援
>
常見問題
>
FAQ
請問台達 CNC 控制器共有幾組 AD / DA 類比輸入 / 輸出?
台達 CNC 控制器上的SPINDLE接頭內建一組 DA 輸出 ( -10V~+10V; 解析度:14 bit ),可連接變頻器控制主軸轉速命令。若需額外 AD 輸入或 DA 輸出,使用者可以選購轉換卡:類比輸入型4 channel ADC (NC-EIO-ADC04),或類比輸出型4 channel DAC (NC-EIO-DAC04), 如下圖所示。
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口