下圖一為電表接線示意圖,電流CT 的P1為電流入力端,故1次測的電流方向要從CT的P1端,流入到CT的P2端。2次側的電流方向從電表的I1+ 流入到CT的K1,再從CT的L1流入到電表的I1-,以此類推做電表的I2、I3的電流接線。如果不確定電流CT安裝的位置時,可利用儀器量測到各相電壓與電流是同相位,如圖二所示。如果電壓與電流為不同相位,便如圖三所示,再依儀器量測顯示的相位圖進行調整配線,進而完成台達高階型多功能電表DPM-C530A三相電流CT接線。
圖一 台達多功能集合式電表DPM-C530A接線示意圖

圖二 儀器量測各相電壓與電流同相位圖

圖三 儀器量測電壓與電流不同相位圖