如何判斷CT的接線方向是正確的? 當APF/SVG多台並聯運行時,要如何設定?
Q: 如何判斷CT的接線方向是正確的? A: 最簡單的方式為安奘完送電後,先不要輸出電流,直接看HMI顯示的輸入電壓和電流,確認兩個波形的相位式否為同相,如果剛好顛倒就是方向接反。如下邊左圖的範例。
Q: 當APF/SVG多台並聯運行時,要如何設定? A: 在多台並聯運行時,要設定並聯總容量,如下圖所示,如一台50A、一台200A和一台300A的APF2000,則並聯總容量要設定550A;如一台SVG300A43A (300kVar433A)和一台SVG500A43A (500kVar722A),則並聯總容量要設定1155A,但不可APF和SVG混合使用設定並聯總容量。
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口