變頻器的過轉矩檢出準位是如何計算? 變頻器搭配PTC熱敏電阻接線法? VFD EL type能否使用KPC-CE01 Key Pad?
1. 變頻器的過轉矩檢出準位是如何計算? VFD過轉矩檢出準位%的計算方法, 變頻器的額定電流為分母,變頻器即時實際輸出的電流為分子。 2. 變頻器搭配PTC熱敏電阻接線法? PTC熱敏電阻搭配”10V””AVI””ACM”三個端子,接法如下圖:
3. VFD EL type能否使用KPC-CE01 Key Pad? VFDEL 在 V1.08 版本就有加入KPC-CE01 功能 設定參數 Pr09.08=1選擇KPC-CE01,通訊格式自動變更為19200, RTU, 8,N,2。 即可使用KPC-CE01
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口