人機要如何丟字串給連線的控制器/設備?正常的方式就是透過連接的DRIVER直接對指定的控制器/設備位置寫入文數值。當你的連線並非現有的DRIVER或標準MODBUS指令時,可以透過另一種方式來傳送,字串這方式會透過巨集來送出想要的指令。首先可先預設一個字串(e.g. HELLO),此字串需要先存進人機的內部記憶體 (可寫在開機巨集裡)。接下來要建立一個按鈕,在觸發這個按鈕的時候便把字串給送出的動作 (可寫在觸發前/出發後/ON巨集裡)。會用到的指令是initcom(), 這個指令是用來設定通訊參數,的再來需要使用selectcom() 指令來選取要送出字串的COM POR,T最後透過putchars()指令把預設的字串送出即可。