,進入【參數設定】群組功能畫面。
(2) 連續按功能鍵
,將功能列切至顯示本層功能頁次列畫面。
(3) 按
(RIO 設定)功能鍵,進入I/O 擴充模組之啟用及屬性設定頁(下圖)。
右邊原點極限設定,勾選時,就可以把該軸的原點極限,從控制器後方的[AXIS 1-4]接口,移到I/O板上。
依據所勾選的軸數與軸名,依序由X256起始,每軸佔3個DI點數,分別為正極限DI,負極限DI,原點DI。
下圖的範例:勾選X、Y、Z、A
則:
X軸正極限DI(X256)、負極限DI(X257)、原點DI(X258)
Y軸正極限DI(X259)、負極限DI(X260)、原點DI(X261)
Z軸正極限DI(X262)、負極限DI(X263)、原點DI(X264)
A軸正極限DI(X265)、負極限DI(X266)、原點DI(X267)