1.變頻器可支援馬達轉速計算公式:轉速=120X頻率/馬達極數
2. C2000系列變頻器使用RS485通訊方式說明:
變頻器有二個RS485通訊通道,如下圖所示Channel 1 & 2
Channel 1為RJ45與RJ11共用孔;Channel2有二個RJ45孔及一個端子。
Channel 1通訊格式固定為19200,8,N,2。
變頻器預設為站號1 變頻器內的PLC站號預設為2
C2000手冊上16-2說明PLC 的通訊格式預設為 7,N,2 ,9600,站號 2,如果想改 PLC 站號可在參數 9-35 修改,但此位址不可與變頻器位址 9-00 設為一樣。
通訊格式可以利用設定參數09-04來改變。