設備在輕載時 THDi (Total Harmonic Distortion)高達 50%~60%, 但重載時卻掉到5%以下,這是正常的嗎? (是否意味著諧波電流在輕載時比重載時還大?)
這要從THDi的公式來檢視其真正意義,由下方公式可知在輕載時,因為基頻電流很小(分母的I1),以至於分子的諧波電流(Ih)除以分母的基頻電流其結果會得到很大的值,所以在負載電流小的情況下,THDi是不具有參考意義的。
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口