常見問題
[浴室換氣扇-常見問答] 台達換氣扇 客戶常見問答 (含選型比較)
您是否曾注意過家裡的浴室安裝著一個默默幫您抽風換氣的小家電? 也許您不知道它叫做浴室換氣扇,過去它帶給使用者最大的印象是那轟隆隆的噪音,每當打開廁所電源開關,就能聽到它製造出惱人的噪音,讓人不勝其擾。然而,隨著科技的進步,例如: 導入DC直流無刷馬達等具備靜音運行的技術,現在的換氣扇大多已能輕聲運作,甚至讓您在如廁或沐浴時感受不到它的存在,它持續24小時開啟著,為您將不好的異味、濕氣等通通排出後,空間的自然微正壓會導入氣流,達到換氣的效果。另外,防疫時刻若能加強通風,能降低家人共用浴廁可能的傳染風險。
圖一、浴室換氣扇(抽風/排風扇)運作原理
在歐美、日本等已開發國家,換氣扇早已是家家戶戶浴廁的標準配備,各家廠商經過幾十年的研發,現在的浴室換氣扇不僅只是單純的抽風排氣、更衍生出許多讓您意想不到的功能,接著讓我們為您一一來介紹,各種新型態的浴室換氣扇吧!
一、產品選型比較表
浴室換氣扇具有的抽風排氣功能,需搭配安裝排風管(另購),將不好的氣味、濕氣往外排出,在新的建案住宅幾乎已經是浴廁必備的標準配備,近來來隨著人們對於生活品質的要求,許多中古屋的浴廁在進行重新裝修時,通風必備的換氣扇也是會導入的家電之一,它不僅幫助住戶在沐浴完後將多餘的溼氣排除,更能在浴廁未使用的時候,持續運作排除不好的空氣,保持廁所清新衛生,另外,採用DC直流的換氣扇相當省電,長時間的使用也不會消耗太多的電費。
台達電子依據您浴廁的坪數大小,選擇不同尺寸、風量的浴室換氣扇產品,另外也可以依據功能需求,如:照明需求、濾網需求、濕度感測需求、大風量需求,對應不同的機種:
首先,您可以了解家中浴室的格局,換氣扇可安裝在淋浴間或浴缸上,為您排除沐浴時產生的溼氣,按照天花板空間大小,選擇適合您安裝孔尺寸的機種,210x210mm的正方形安裝口,可以選擇多款產品,若您的浴室空間較小,也有175x175mm的尺寸可以選擇。然而,當您需要更大風量對應您較大的浴室空間,換氣扇的尺寸也需較大的安裝孔徑,如: 260x260mm等。另外,供電電壓可依據室內設計規劃,選擇110V或220V的機型。另外,在安裝之前,請先確認您浴室的天花板是否有可以對外連通的風管,換氣扇安裝需搭配排風管,才能將異味、濕氣往外排除,若一般大樓通常會將氣體排到共同管道間,需注意排風管的安裝,以免造成臭氣回灌或大樓管道間的風回灌造成不明聲響。(詳情請參考: https://www.deltaww.com/zh-tw/FAQ/2084)
台達電子以領先全球的DC直流無刷馬達及交換式電源供應技術,打造節能省電、輕聲運作的換氣扇產品,已在美國暢銷數年,推出各種類型的換氣扇產品,廣泛安裝於北美的家庭、公寓住宅,Delta Breez品牌有口皆碑 (https://www.deltabreez.com/),深受不少當地民眾喜愛,且連續多年榮獲美國能源局ENERGY STAR能源之星永續夥伴等大獎,環保節能表現獲得肯定。台灣以同等級的產品設計與品質安全保證,打造多款符合台灣建築使用的換氣產品,已獲得節能標章、台灣精品獎等多項獎項肯定,產品保固三年有保障。
一般型的換氣扇,按照風量大小,適用於不同大小的浴廁。多年前開始,台達換氣扇更研發了結合LED照明技術、自動感測技術及導入易清潔的初效濾網的設計,打造多款更貼心使用者體驗的產品。
● LED照明型換氣扇: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Ventilation-Fan/5900
● 濾網型換氣扇: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Ventilation-Fan/639
● 濕度感測型換氣扇(21系列): https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Ventilation-Fan/640
● 濕度感測型換氣扇(25系列): https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Ventilation-Fan/641
● 超大風量換氣扇(32系列): https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Ventilation-Fan/3750
二、特色
浴廁常年抽風換氣,使用直流DC無刷馬達的節能換氣扇有什麼好處呢?
台達通風換氣產品最大的特色是使用領先業界的直流無刷馬達及交換式電源供應器。變頻直流無刷馬達相較於AC傳統交流馬達有更高的能源轉換效率,能夠有效的減低耗電、將能源完整運用,因此使用DC變頻直流無刷馬達的家電產品,就能達成節能的效果,讓您省下一筆可觀的電費支出。舉個例子來說:
如果家中的衛浴空間全天使用~全系列均採用DC變頻直流無刷馬達的台達DC直流換氣扇3W,估算下來年耗電量: (3W * 24時 * 30天 * 12月)/1000 = 25.92度電。以一般住宅平均值每度電3.6塊錢來算,一年約93.3元的電費。
而標準型AC換氣扇,大多為25W,連續開一年電費同樣的計算下約為777.6元。DC直流換氣扇為您的家足足省下8.3倍之多的電費。
台達換氣扇在台灣市場 "浴室用通風電扇" 類別,拿到最多 "台灣節能標章" 的廠商,節能環保實力有目共睹:
https://www.energylabel.org.tw/purchasing/psearch/upt.aspx?p0=41

所以,使用DC變頻直流無刷馬達家電產品,不僅可以幫您顧荷包、更可為地球盡一份心力喔!
三、購買通路
台達換氣扇產品可以在實體通路,如: 全省的特力屋、Homebox門市購買,現場有產品展示,供客戶比較諮詢;同時,您也可以在各大網路電商平台比價選購。產品未提供安裝服務,實體通路可諮詢現場人員,安裝服務收費方式;網路電商平台所購買的產品,可詢問住家附近的水電行等代為安裝;另外您也可以透過DIY的方式自行安裝產品 (請觀看台達換氣扇安裝影片)。
客服服務 - 請於平日上班時間,撥打客服電話 0800-005-966 (市話)、(03) 359-1968 #6971 (手機/市話)
*請注意,客服諮詢時間為: 週一至週五 上午8:30 – 下午5:30 (例假日及國定假日除外)
* 如何購買與比價? 進入網頁,點擊右方 "立刻買" 後選擇您常用的電商平台來查詢: https://www.deltaww.com/vent_air/#STORES
四、安裝影片
*安裝影片參考: