2025/4/1

守護荷蘭最長海底隧道 台達不斷電系統提升關鍵電力韌性

隨著全球產業發展加速,關鍵基礎設施對電力穩定性的要求日益提升,不斷電系統 (UPS) 已成為智慧城市持續運行的重要解決方案。市場趨勢正朝向高效能、空間優化與快速部署發展,以滿足高價值生產線、大眾交通運輸等對穩定供電的嚴格需求。針對荷蘭最長的海底隧道——西斯海爾德隧道 (Westerscheldetunnel),台達提供創新的工業級不斷電系統-IPT 50kVA,兼具高可靠性與精巧設計,確保在嚴苛環境中穩定供電。本期特別報導將介紹專案的挑戰與成果,展現台達如何憑藉卓越技術與高效執行力,提升關鍵基礎設施的電力韌性。

西斯海爾德隧道是荷蘭澤蘭省 (Province of Zeeland) 的重要基礎設施,全長 6.6 公里,是荷蘭最長的海底隧道,由 N.V. Westerscheldetunnel 公司代表澤蘭省政府管理。作為關鍵交通要道,該隧道需要全天候不間斷運行,以確保區域間的順暢連接。然而,停電可能導致照明、通風與信號等關鍵系統中斷,影響行車安全。因此,即使在電力中斷時,確保這些系統持續運作對於駕駛人員安全至關重要。為此,台達提供最新推出的工業級不斷電系統-IPT 系列,進一步提升行車安全與運營穩定性,展現台達在各產業提供即時可用完整解決方案的專業實力。

量身打造的電力解決方案

西斯海爾德隧道原先使用的UPS已達使用壽命,急需更換。然而,隧道的長度與狹窄空間使新系統的安裝充滿挑戰。為了克服這些問題,必須採用一套同時確保穩定供電、最佳化空間利用與提升運行效率的解決方案。台達的 IPT-50kVA UPS ,具備精巧外型 (600 x 830 x 1420 mm),特別適合空間受限的安裝環境。此外,系統採用Zig-zag 變壓器與高效能功率因數校正技術,在嚴苛的工業環境中提供業界領先的短路保護,有效優化上游電力設備投資,降低資本支出。系統亦可搭配 IP43 防護等級外殼,確保在惡劣環境下依然穩定運行。這些創新技術帶來可靠且易於管理的電力解決方案,完美滿足隧道應用需求。

穩定供電 守護隧道安全

台達IPT-50kVA UPS在確保隧道運行穩定性方面發揮了關鍵作用,提供無縫備援電力,確保信號、通風與照明等關鍵功能即使在停電時仍能正常運作。這種電力冗餘機制對於維持隧道內能見度、空氣品質及通訊穩定至關重要,有效預防事故發生,確保行車安全。Croonwolter&dros 採購經理Leon van der Kraan 先生表示:「台達、e-Power與 Croonwolter&dros 的緊密合作,對西斯海爾德隧道電力基礎設施的成功升級至關重要。台達創新的 IPT-50kVA UPS 完全符合我們的嚴格要求,確保隧道運行的可靠性與高效性,並保障行車安全。」

攜手合作 克服挑戰

台達與 e-Power 攜手合作,確保物流、安裝、調試及後續維護的高效執行,並嚴格遵循 Croonwolter&dros 對可靠性與性能的高標準。本次合作成功克服了物流挑戰,包括控管台達海外工廠至歐洲的長途海運時程,確保專案順利推進。台達 EMEA資料中心業務經理 Mandy Ho 表示:「我們的 IPT-50kVA UPS以其精巧設計與卓越性能,完美滿足 N.V. Westerscheldetunnel 的需求。透過我們優質合作夥伴 e-Power 的成功交付與安裝,再次證明了台達是資料中心解決方案是領導品牌的市場地位。」

e-Power 技術總監 Arnoud Blijleven 強調:「IPT-50kVA 系統在性能與可靠性方面超越了我們的預期。本次專案充分展現了我們與台達的強大合作夥伴關係,以及我們共同為關鍵基礎設施提供卓越解決方案的能力。」

台達 UPS 解決方案已廣泛應用於全球關鍵交通基礎設施,包括機場、鐵路與公路隧道,為全球交通運輸提供穩定且高效的電力保障。西斯海爾德隧道專案是台達 IPT 系列UPS解決方案首次在荷蘭成功導入的重要里程碑。憑藉與夥伴的穩固合作關係,以及卓越的產品實績,台達已成為關鍵基礎設施 UPS 系統的領先供應商。未來,台達將持續運用累積的寶貴經驗,為客戶提供創新且可靠的電力解決方案,確保關鍵基礎設施的穩定運行。

 

新聞來源:Delta EMEA

相關產品及解決方案:
不斷電系統及資料中心 不斷電系統
  • 回上層
更多新聞
2025/2/18醫療骨材製造廠商寶楠生技,導入台達智能軟體系統, 攜手實現產線智能升級 2025/2/11豐田汽車北美廠導入工業圖控系統 VTScada, 大幅提升製程效率,推動永續發展 2025/2/5台達工具機智能落地方案 助力產業數位化、智能化、節能化 2024/12/13台達智慧共桿整合方案 點亮鶯歌市政新樣貌