2014/3/21
在大數據的時代,如何改變 UPS 與資料中心的設計以迎接挑戰
2013年高德納諮詢公司(Gartner)預見全球資料中心的產值將從2014年的1024億美元增加至2017年的1181億美元,年複合成長率達4%。驅動資料中心成長背後的強大因素就是所謂的「大數據」現象。究竟何謂「大數據」這個被視為2013年最令人困惑的高科技流行詞彙呢?依據高德納諮詢公司的定義,就是「以符合成本效益、創新的方式處理大量、高速、多樣的資料資產,藉此提升洞察力與決策能力。」
- • 大量
依據國際數據公司 (IDC) 的分析,資料量將以每年50%的速度增加,這表示資料的規模將每半年呈倍數成長。如何儲存與處理激增的資料量是一項艱鉅的挑戰。
- • 高速
必須及時取得與分析資料,盡可能預測市場趨勢。
- • 多樣
資料可以被組織、解構、以文字或多媒體的形式展現。
資料中心基礎設施是大數據時代中企業營運的支柱,彈性化的UPS與資料中心的設計是維持企業競爭力與及時掌握市場商機的關鍵。成長中的市場對資料有強烈的需求,而標準化與模組化的設計概念就是符合此需求的理想資料中心。
符合不斷成長資料量需求的擴充式模組化UPS台達模組化不斷電系統-Delta Modulon DPH 系列 是採用最新科技的全模組式UPS,支援垂直與水平方向的持續擴充,關鍵組件如電源模組、控制模組與靜態切換開關(STS)均爲「隨插即用」的模式化設計。DPH系列提供符合中小企業彈性需求的三種功率負載75/150/200kW機櫃,以及如機架式配電櫃與單一機架內建電池等選擇性功能。企業可採用「隨用隨付制」的策略,不需要於企業營運的初步階段,浪費資源投資超出所需的硬體設備。
綠能設計使營運成本最小化除了高度可擴充性外,「環保」也是另一項在數據爆炸世代中,現代資料中心的必要設計。節能的UPS設計具有高效率、全額定功率(kVA=kW)與低電流諧波(iTHD)等特點,可幫助資料中心節省高額的營運費用(OPEX)。由於資料中心一般的負載量約30%,因此在低負載而非全負載的情況下,達到高效能才符合企業營運效益。台達優異的設計使DPH系列的UPS即使在30%低負載的情況下,也能達到95%之AC-AC整機效率,而在負載超過50%的平穩情況下,更達到96%的整機效率。
模組式資料中心實現彈性擴充的優勢除了UPS外,其他資料中心的基礎設施,如冷卻系統、機架、PDC配電櫃與PDU配電器,對彈性擴充資料中心均有重要影響。台達InfraSuite資料中心全面解決方案,具備特色化整合架構與模組化系統設計。在面對當今資料量急速成長之際,資料中心可逐漸增加硬體設備擴充其規模,無須事先添購超出所需的設備。
由於資料量持續增加,因此對資料中心的效能表現要求也益發嚴苛。每具機架安置更高密度的電源供應成為不可避免的趨勢,因而導致機房熱點的發生。為了解決此問題,機櫃式精密空調 RowCool可就近裝置在溫度升高的機架附近以有效降溫,使設備運作穩定不過熱。當需要容納更多資料時,可視需求添加模組化機架、PDC 配電櫃與PDU配電器的斷路器。最後強調的是,無論資料中心的規模大小,皆可透過 InfraSuite Manager 監控資料中心的環境與各項資訊進行全面性的管理。