ASDA-A2的 PUU 單位的意義?如何使用?
           
          
          
              所謂的PUU (Pulse of User Unit)使用者單位,為一個經過電子齒輪比的使用者單位,這樣的設計,可以讓使用者不必自行轉換外部實際物理Encoder回授量與電子齒輪間的關係。例如:ASDA-A2的encoder,每轉一?,物理量將回授1280000個脈波,如果想要改變馬?走一?時的回授脈波數,例如100000個脈波當作一?,則可以設P1-44(N) =128;P1-45(M) =10,當馬?轉完一?時,ASDA-A2會收到100000個脈波,這個經過電子齒輪比運算的100000,其單位即為PUU,如果要在控制器內部下?馬?走兩?的命令時,只需根據所定義的PUU下200000個PUU命令,控制器內部會自動換回其實際的物理量,這個用法很直覺,下圖為其運算原理。