2015/3/25
台達榮獲「2015 年台灣國際照明科技展」創新產品獎
展出高效節能 LED 路燈及智慧照明應用解決方案
「2015 年台灣國際照明科技展」於今日揭幕,台達展出榮獲本屆「創新產品獎」大獎的SLDQ型路燈,此款路燈特色為全國首創整合無線控制技術LED 電源,發光效能可達110 流明瓦、98%材質可回收再利用,獲專家評審高度肯定。此外,現場也展出多項節能照明應用解決方案,包含高效LED電源、整合驅動電源技術的LED光引擎(Driver-on-Board LED Light Engine)、工業應用LED 高低天井燈系列,及遠端控制智慧節能照明系統示範應用等。
獲獎的 SLDQ 型路燈採用「輕量化」、「散熱優化」、「光學透鏡模組化」、「多元化結構設計」等設計,不僅發光效能達110 流明瓦、重量較上一代產品減輕14%、可調整照明角度與可橫式或直式安裝;其採用環保材質等綠色創新設計理念,98%材質可回收再利用,可減少對地球的汙染。此外,台達高效LED 路燈系列已應用於澎湖低碳島、新北市及能源局等大型節能專案,累計安裝超過10 萬盞。
同時,在智慧節能照明系統方面,台達以全台首座無線燈控停車場管理系統為應用示範,整合可遠端控制的高效LED 燈具,搭配智能感測器監測人員及車輛進出狀態、環境光感測器感應戶外陽光自動調整LED 燈亮度,同時以智慧電表即時統計節能成效。整個系統以Zigbee無線通訊技術為主要架構,易於維護、施工容易、具高可靠性與高彈性,並符合CNS15652智慧照明系統規範,省電超過75%且可降低83%汽車碳排放量。
台達也展出可滿足各種安裝方式的工業應用 LED 高低天井燈全系列,包含通過CNS8886 鹽霧測試、具5G 抗震能力的天井燈,可用於港口的門式機與橋式機等起重機具。「台灣國際照明科技展」於3 月25 日至28 日假台北世界貿易中心南港展覽館舉行,台達攤位為M0520(主題區旁),歡迎蒞臨參觀。