2020/12/22
台達電動車交流充電樁AC MAX榮獲「台灣精品銀質獎」
第29屆「台灣精品獎」選拔結果今 (25) 日揭曉,全球電源管理解決方案領導廠商台達,以外型精巧、性能強大的電動車 交流充電樁 AC MAX勇奪「台灣精品銀質獎」最高榮耀。主辦單位中華民國外貿協會表示,台達深耕電動車充電基礎設施多年,透過電力轉換與能源管理等核心技術,開發出以電動車充電為核心,結合太陽能、儲能與物聯網技術的解決方案。
安全充電兼顧能源管理 讓電動車主無後顧之憂
在各國鼓勵佈建充電站、車廠紛紛推出電動車款之際,台達電動車充電產品可符合世界各不同市場規範標準,早已出貨超過全球50國,本次獲獎的AC MAX,更是集台達電動車充電技術十年之大成,17.6kW的高輸出,讓充電速度達到一般AC交流充電樁的兩倍之譜。
台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中總經理表示,台達早在2010年就投入電動車充電產品開發,至今已推出多款交直流充電樁與後台管理系統,目前供應超過全球50國市場。這次獲得肯定的AC MAX產品,除了高速充電的特點,更擁有漏電偵測、過溫保護等機制,充分保障車主人身與資產安全。在系統整合上,AC MAX可結合能源管理系統設定用電優先權,平衡調度住家或充電場域內多種電器設備的用電需求。
此外,AC MAX領先業界採用ISO 15118插槍即充認證,並支援全球充電標準,可兼顧充電效率、安全性與使用者體驗,滿足各式家庭、大樓、商場與公共充電站所需。
本屆「台灣精品獎」從1167件各個不同產業領域的報名產品中,通過層層關卡,決選出最後30件金銀質獎產品。典禮由經濟部長王美花主持。除了AC MAX電動車交流充電器之外,台達尚有V2X雙向電動車充放電樁、ES6JB1太陽能發電混合型儲能系統、Novo無線協作智能會議解決方案、Innergie 45H USB-C旅行萬用充電器及多功能暖風機-照明300系列等多項產品與解決方案獲得台灣精品獎的肯定。
「極致精巧 大有可為」AC MAX 交流充電樁
隨著電動車普及,完整佈建充電基礎設施的重要性也日益顯著。AC MAX是一款最高支援17.6kW交流輸出的智慧聯網型電動車充電樁,專為工作場所、商業空間、停車場或社區、住宅等充電場域提供隨機充電或隔夜充電服務而設計。
AC MAX不但以優質使用者體驗提供快速充電服務,更為提高充電站營運效益,保留了週邊整合與安裝環境的彈性。支援全球主流充電標準外,也符合台灣的CNS 15511規範,可為各廠牌電動車充電。此外,AC MAX領先業界採用ISO 15118、App、RFID等多重使用者識別認證,打造插槍即充、便利快速的充電體驗。
在設備與場站管理部分,AC MAX外型輕巧、壁掛式,又具備IP55與IK10保護等級,無論室內、室外與受空間侷限的場所皆具有高度的適應性;也具備待機功耗低、支援OTA (Over-the-Air) 遠端升級、支援OCPP國際電動車充電通訊協定與Ethernet、Wi-Fi、4G行動網路等聯網通訊能力等特色,更保留了系統跨平台的互操作性,提供多項延伸的物聯網應用服務,可整合智慧建築、能源管理或金流系統,可用使用者提供系統化能源管理的附加價值。
未來,台達將繼續打造更高效、更智慧的能源基礎設施解決方案,消除大眾對電動車的疑慮,加速充電基礎設施的佈建,一起迎向綠能環保的永續未來!