電力品質管理

隨著現代化的用電設備在工業及商業領域上的應用越來越頻繁,加上工業發達與科技的不斷進步,人們對供電穩定、可靠性與電力品質也更加要求。然而,各式各樣的自動化電力電子設備在給人們帶來高效率生產和便利生活的同時,也帶來電網污染問題,電力品質因此成為影響用電效率的主要關鍵,良好的電力品質可以延長客戶用電設備的使用壽命,避免供電設備因超過負載而燒毀,成功減少供電中斷所造成的各種金錢、人力上的損失。

電源治理可以適用於當今各種行業用電設備特性來改善電力品質的問題,例如工廠的變頻器、電焊機、加熱器,大樓的LED照明、不斷電系統(UPS)、變頻中央空調,醫院的核磁共振、X光機,電動車的充電站等,這些設備的使用都會影響到電力的品質,造成電流的不穩定,導致設備故障率高,維護成本高及耗能高等多種電力品質問題和現象。有鑑於此,台達推出APF2000主動式濾波器與SVG2000進階型靜止無功發生器,能夠有效濾除諧波、補償無功電流、改善電網功率、增加電力品質及效能,不僅可以降低設備供電容量,減少設備上的投資,還可以降低線路損耗、提高系統功率因數避免罰款,幫助客戶有效的管理電力品質,提升電能使用的效能。