2019/3/14
LIOB-585 I/O控制器以物聯網為基礎,多工合一降低建置成本
隨著系統快速轉型,利用IP存取與物聯網整合已成為現在實現智慧建築的必要條件。在硬體上,多數的使用者通常需要兩個不同型號的樓宇控制器,才能滿足管理和控制單元(Unitary)和終端(Terminal)設備的整合需求,許多廠商更提供六到十二種控制器以滿足市場需求。這對使用者來說,是不小的投資成本,如何降低投資成本,是使用者亟需解決的困難。
做為樓宇自動化領域創新技術的領航者,台達子公司LOYTEC展現了其優勢,可以極大化不同系統整合的協同效益,並創造潛在的節能與運營效率。LOYTEC的新產品LIOB-585 I/O控制器,是一台結合了IP架構與樓宇管理的多工控制器,可大幅減少使用者對於系統架構控制層與管理層的設備需求,可適用於所有的單元和終端設備需求。
具備多通訊協議支援的LIOB-585控制器可橋接各系統,無縫連接到物聯網應用,或是讓專屬系統移轉到開放性的系統,甚至是工業基礎的系統,彌合傳統現場總線系統與IP系統架構的空缺。以LIOB-585為基礎的IP系統架構,可透過有線或Wi-Fi無線網路應用提供備援通訊,同時間支援多元的BACnet、LonWorks、Modbus、SNMP,與OPC或是高安全性、加密的OPC UA等通訊協議,使用者只需要單一控制器,就可以滿足所有設備整合的需求。若現場無法採用有線通訊,則可透過內建的USB埠連上EnOcean或Wi-Fi無線網路,彈性布建網路架構,利用無線網路達到智慧控制。
除了整合式Web伺服器可供裝置配置及資料點監控之用,可客製化的HTML5的圖形專案可儲存於控制器內,並且可視化單一LIOB-585控制器或整個控制系網路系統。使用者定義的專案文件也可被儲存。因此,使用者可看到該控制器所包含的所有外圍設備布線圖、操作序列、甚至是提交訊息。在HVAC的應用上,可從LIOB-585的圖形頁面進行配置,不需要特定專用軟體的情況下,便可達到完全編程。
具備強大功能的LIOB-585可應用於空調設備、照明控制,或結合門禁控制硬體設備達到客製化應用。經由物聯網介面,可連接到企業系統進行排程、能源使用與管理、氣象服務或其他如投影機和影音系統等物聯網設備,不需要額外使用中階控制層與管理層的設備,就可直接利用IP網路連動房間或區域的控制系統。
實際應用上,辦公環境利用可視化顯示區域控制,並且提供維運服務人員其他圖形可視化應用。同時結合會議室照明、暖通空調、門禁等系統,使用者可透過牆上安裝L-VIS觸控螢幕或L-STAT網路恆溫器即時控制,達到簡潔、現代感十足的布建。這具一致性的建置方式可應用在每個區域,克服了不同承包商在各區域,採用制式化安裝不同種類傳感器和開關所造成的不美觀布建。
外型精巧的 LIOB-585 功能上一應俱全,擁有許多進階分析、資料蒐集與診斷的功能,可協助使用者從多達四百萬筆的趨勢資料中找到具有價值的分析。例如,歷史資料篩選過濾可讓使用者獲得客製化的每日、每周或每月電表報表,取代處理龐大原始資料而來的分析封包。即使有非常龐大的資料儲存庫,分析生成的查詢項目都可直接儲存於運行中的控制器。
有鑑於LIOB-585 I/O控制器的各項特色,近期獲得2018 Control Trends年度樓宇自動化廠房/設備控制器大獎的肯定。可到LOYTEC的LIOB-585產品頁面,了解更多產品細節。