2019/1/15
Delta Controls O3「以人為本」智慧感測升級空間舒適度
O3感測器(O3 Sensor Hub)是Delta Controls對樓宇自動化產業的最新貢獻。這個安裝在天花板上的O3感測器配備 12 個感測裝置,令人驚豔。O3感測器可以偵測溫度、聲音、照度、燈光顏色等等。O3利用紅外線以獲取溫度數據,相較於一般業界普遍採用的方式,更為精確。傳統上溫度感測是使用熱敏電阻,從牆上的安裝位置讀取單一數據。O3 同樣具有熱敏電阻,但其紅外線溫度感測裝置是直接從人們周圍的表面空間讀取數據。這不單只是取得所測量到的房間溫度,而是用心了解身處其境的整體感受。
正因溫度感測功能的大幅提升,才使 O3 如此令人驚豔。Delta Controls 重新思索自身產業要如何關照建物之中的住戶。牆壁恆溫器可以告知牆上某個位置的溫度,但我們唯有將此感測器移到空間的中心點,才能如實感測到居住者的真正感受。房間中央的位置具地利之便,使我們能創造出更精確的人員偵測、建立照度監控,或甚至與使用者交流互動。
O3 的設計,一切從頭開始,以期能提供更完善的用戶體驗。人們可在 Google Play 商店和 Apple 應用商店下載手機應用程式,具直覺式設計的應用程式讓使用者可直接與所在空間互動。O3的多色 LED 光環與喇叭可即時反饋,與用戶互動。當用戶對所處空間做出改變,可從光環得知指令已被接收,並且系統也已開始運作。此互動提升用戶滿意度,對所處環境空間有更好的控制體驗。
O3 也是整合中樞,以 Wi-Fi、EnOcean 和藍芽無線方式連接系統。應用程式利用位居空間中央的藍芽信標,確定用戶在建物內的實際位置。操控選單以動態方式隨時更新,向用戶顯示距離最近的感測器是哪一個。EnOcean 整合功能可讓整合商新增無線存取元件、新增感測器,或者周邊供暖或通風的控制點。我們相信,完整的區域整合應兼容並蓄空間中的所有物件,從窗簾、門延伸至投影機和電視。
此種全面性整合技術,以往從未成為樓宇自動化科技的一部分,如今由O3 系統完全實現。用戶只需在應用程式上輕輕滑動,就可以將會議室切換成簡報模式。O3 系統可以調暗燈光、拉下窗簾、打開投影屏幕、監控在場人數,以提供完美的通風環境,貨真價實地提供了用戶全新體驗。
我們過去在使用自動化系統時,常遇到許多必須妥協的地方。例如,當在有自動化照明功能的辦公室工作時,傳統系統利用動作偵測以感測有人進入房間,如此的確符合快速偵測的目的。系統會開啟燈光、啟動通風。然而,當您坐在辦公桌前好長一段時間,又是甚麼情況呢?因為動作偵測器的靈敏度不足,無法看到您在鍵盤上打字,所以燈光自動關閉,您被迫要揮舞雙手,或在房間裡走來走去,尋找感測器。這種業界的困擾早已行之多年,但 O3 感測器提供了另類選擇。O3 一樣利用動作感測器偵測是否有人員進入房間,但也同時利用紅外線溫度感測器,查看人是否已離開。整合在O3中的麥克風,可以聽到您正在打字或用手機通話中。燈光不再當著您的面突然關閉,整日工作流程也更能流暢。
在設計O3感測器時,我們不是只想做一個更好的感測器,而是提昇人們在自動化空間中的生活,期盼精益求精。這項技術讓我們到達了這個目標,然而對於產業面臨的問題,我們也需重新想像更好的解決方案。也正是這種思維,幫助我們實現了台達樓宇自動化的標語:「智慧建築為更美好的生活而生!」。