2018/4/16
台達關鍵基礎架構事業部協助中正大學完成綠色機房改善計劃
台達協助中正大學電算中心推動綠色機房改建,是目前全國規模最大的機房改善計畫之一,除了提高機房維運的可靠度,提升教學研究品質外,並將整體用電減少約35%。讓機房一年省下約一百七十萬元電費,大幅節省學校支出,極具指標性意義。
節能省電效能:幾乎省下一座大安公園
現在全民都為空污造成的PM2.5所苦,在台北大安森林公園一年的二氧化碳吸收量為370噸,中正大學機房改建的效果,依經濟部電力排放係數來推估,每年因節能省電減少約258噸二氧化碳排放量,相當於省下7/10座的大安公園,善盡大學的社會責任;同時成為節能減碳的活教材,鄰近大學、高中職校已紛紛要求參訪。
中正大學電算中心主任李新林表示,最初因舊機房已使用28年,冷氣機、伺服器老舊,同軸線纜得換成光纖,設備有汰換需求,必需藉本案做妥善規劃,想要現地改善,是有難度的。中正大學的機房除了服務全校一萬三千名師生,更是雲嘉區域網路中心,對外連結5、6百個學校;另外也是大學甄選入學委員會的機房。
現地改善絕不能出錯!李主任指出,就好比「穿著衣服,要改衣服」,不僅受限於現有空間,而且要確保運轉中的機房不會因設備更換而停擺,這比建置一間全新機房要困難很多。
中正大學綠色機房改善計劃:台達基礎設施
這項基礎設施的改善計畫,獲得馮展華校長大力支持,要打造一間符合國際水準Green Grid訂定的綠色機房,學校委由台達基礎設施團隊,協助規劃機櫃式空調、不斷電系統(UPS)、精密配電櫃(PDC)、網路機櫃及環境監控設備(含資產管理網路流量偵測,統稱DCIM-Datacenter Infrastructure Management )。昔日舊機房共分成兩間,佔地約80坪,中正大學資源管理組長林克偉指出,原本堆滿各式老舊設備,機房冷氣一年365天24小時不斷的運轉,機房能源消耗指標PUE (Power Usage Effectiveness)來到2.1。利用暑假三個月完成更新後,整併成一間62坪乾淨舒爽的綠色機房; 基礎設備更新後,冷通道面積只有15坪,減少81%的冷氣涵蓋範圍,PUE值也降到1.5以下。
新機房面積縮小後,運轉效率與節電效果更高。林組長指出,舊設備體積大佔空間且運轉效能差,換上新的伺服器,加上虛擬化技術,一座機櫃可以搭載好幾套應用系統,提供了校務行政更穩定的資通基礎服務,也降低停電風險。整體規劃更包含了環境控制管理軟體,提供主動告警及報表製作,讓管理人員可即時了解狀況、問題排除以節省巡檢人力。
本案採模組式架構,可依據設備及容量成長,彈性規劃資料中心,進而降低投資成本,讓效益最佳化。另外為提升不斷電系統的可靠度及效率,校方依實際用電量調整為150kW雙回路無變壓器220V輸出不斷電系統架構,除了降低了電力故障的風險,電力系統的效率提升至90%以上,並兼顧未來擴充性。
冷熱通道解決散熱問題
一般機房用電大約有45%是用在空調的耗能上,想改善氣流無法有效率地冷卻機櫃的機房局部熱點問題,關鍵就在建立冷熱通道,進行機房氣流管理。透過機櫃的擺設方式,讓空調系統產生的冷空氣流動路徑與伺服器熱氣排放路徑隔離,冷空氣就不會因為混到了熱空氣而降低冷卻效率。
具有電機技師執照的林組長,過去曾擔任過嘉義縣政府資訊科長、嘉義縣財政稅務局電子作業科長。他還針對空調控制接點的特殊需求做調整,確保萬一當機時冷氣仍可正常運作。避免伺服器過熱,新機房改善配線系統雜亂問題,線纜改走天花板,且依顏色區分用途,使人一目了然。
汰換舊機反而更環保、節能
一切只是一個觀念的轉變!李主任指出,很多機關捨不得一次性汰換設備,反而達不到效果。這次汰換已逾使用年限的設備(不斷電系統、空調系統)和建置綠色機房的需求,從規劃建置到營運的經驗發現,全面汰換更加提高效率且節能省電。
台達一向以服務客戶為導向,並提供更優惠之配套給予學術單位,在提供資料中心解決方案之餘,也協助客戶進行機房選址、空間佈置、空調暨配電部署等整體架構規劃,輔以在地工程團隊,確保後續服務支援品質。