2019/1/15
照明結合無線通訊,實現以人為本的智慧光環境
近年來,隨著LED照明技術的飛快發展,更節能的各式LED燈具進入了大眾的活動空間,尤其LED色彩豐富、容易調變的特性,更為照明提供了前所未有的變化,滿足人們不同的應用需求。
過去環境控制大多是以空間應用需求來設定色溫及照度,而傳統的燈光設計大多只能提供單一或特定幾種光照效果,無法依照不同使用者的需求,手動或自動調整活動區域的燈光環境。以人為本的智慧照明系統,最大的不同便是可依照室內使用者的活動方式,再配合室外環境變化,自動調控燈光照度與色溫,以提供更符合人們需求的光環境品質。使用者若不滿意系統提供的光環境,也提供手動調整的功能;當室內無人時,也可以自動調降亮度,以達到節能目的。
此外,隨著科技的發展,照明可進一步結合無線通訊發展新的服務;例如在商業空間中各式各樣的燈具,可透過調光控制,依使用者需求提供不同的照明情境。傳統有線的迴路控制方式,會隨著需要控制的燈具數量增加而使得燈光控制變得繁複,相較於現今燈控技術,成功簡化了燈具換裝的施工以及燈控程式設計,進而滿足了樓宇自動化的需求。
近年來,隨著無限通訊技術的演進,低功耗短距離的通訊模組如Bluetooth及ZigBee等,將燈與燈之間連接起來,除了執行照明管理的功能之外,還可搭配其他配件來提供不同的服務,並承擔物聯網最後一哩路的重要任務。比方說以智慧燈具搭配室內人員定位技術,系統可依照個人喜好產生不同的光環境,以滿足不同的生活環境應用需求。過去水手靠著天上星星的指引知道船在海上的位置,現在系統可以透過知道人在哪盞燈附近,掌握人員在建築物內的位置。
利用燈做為室內定位的節點有三個優點:絕對的座標位置、無遮蔽的空間配置以及能提供電源供應。因為燈在天花板上的特殊有利位置,使得燈控系統可以輕易整合無線燈控、無線定位、無線感測以及無線控制功能;以提升附加功能的方式,利用佈建在每個房間內的無線燈控網狀網路與通訊節點,以及無線燈控網路的閒置頻寬,將定位及感測訊息傳遞給系統。減少設備購買及安裝的費用及時間,有效降低系統建置成本,使智慧照明系統可以更快地推廣,提供更美好、更符合使用者需求的智慧生活。
智慧照明應用在醫療環境中,可透過分區照明控制提供舒適的照明,讓病人得以充分的休息,也可以減少同病房光線互相干擾的狀況,提昇休養環境品質。在安全上,感測夜晚病人行動而開啟的低亮度間接光防跌照明,可以兼顧病人的安全性以及視覺上的舒適性,避免因為光線不佳跌倒,或者半夜起床影響他人睡眠休養等狀況。利用定位技術,設備追蹤系統則可有效縮短護理人員之交班時間,縮短護理人員的工時。
在特殊的醫療場域中,如加護病房,可利用護理照明控制模式,在夜間照護時,光線不會干擾病人休息,並搭配自然光照明控制模式,可隨著時間變化提供不同色溫照明,模擬太陽光的運作,提供舒適的照明環境。在月子中心,則可利用室內定位系統,隨時掌握新生兒動態,提供最佳的幼兒照護。