2018/11/28
「2018 紐倫堡國際電氣自動化展」精彩回顧:台達宣佈與CODESYS集團攜手推出全新高階運動控制解決方案,並推出多項木工、包裝機專用方案鎖定歐洲市場
台達甫於11月27~29日參展自動化產業年度盛會德國「2018紐倫堡國際電氣自動化系統及零組件展」(SPS/IPC/Drives/Nuremberg,以下簡稱SPS), 以「創新智能自動化,助力產業升級」為主題,展出多項行業自動化解決方案、高階自動化新品和製程設備系統等,並召開記者會宣佈與市場領先的工業運動控制軟體公司-- CODESYS集團合作,推出全新運動控制解決方案。今年,台達因應歐洲市場需求,推出推搭載CODESYS運動控制平台解決方案以及主機型PC-Based 工業控制器MH2系列,並應用PC-Based 工業控制器和EtherCAT高階運動控制器AH10EMC,打造木工機、包裝機專用的高階運動控制解決方案;針對控制介面需求,台達亦推出全新人機介面 (HMI) DOP-100系列,並以多媒體互動式動態機台呈現操作界面和多媒體功能;在程序控制方面,台達藉由和歐洲、亞洲水處理廠合作的成功經驗,推出高可靠度的水處理解決方案。
台達機電事業群總經理劉佳容指出,近年來智慧製造在全球已逐步落實到各行業領域,因此結合深厚產業know-how的行業專機、軟體功能和解決方案,對自動化廠商而言是主要致勝關鍵。台達深耕自動化二十餘年,在全球市場及產業皆有豐富經驗,加上台達強大的研發能力和產線製程,已持續累積行業所需的技術能力,為全球各地區客戶提供廣度和深度兼具的自動化解決方案。
在高階系統方案方面,台達此次和CODESYS合作,除了可滿足歐洲當地的客戶需求,更期望將搭載CODESYS平台的運動控制產品在亞洲市場推廣,讓亞洲客戶體驗到歐洲的先進軟體技術,亦可以更容易應用歐洲廠商設計、製造的設備。在行業部份,台達2013年為希臘科莫蒂尼水廠完成高品質自來水處理流程自動化之後,也以相關技術與經驗為台灣知名紡織公司的中國大陸廠區打造高效、可視化管理的汙水處理解決方案;而深入大陸民生用品包裝、食品自動封裝和木材加工等行業的運動控制產品方案,也進一步針對歐、美市場行業需求,發展高階智慧化應用。
台達與CODESYS集團攜手推出全新運動控制解決方案
為了加速台達在運動控制方案的發展、滿足歐洲客戶需求,台達在今年SPS展中召開記者會,宣佈和CODESYS集團旗下3S-Smart Software Solutions GmbH (以下簡稱3S) 合作,導入CODESYS運動控制平台並推出全新運動控制解決方案。CODESYS集團執行長Dieter Hess特別親自出席台達記者會,雙方共同對歐洲各國工業發佈合作喜訊。
CODESYS運動控制軟體平台符合IEC 61131-3規範,是目前機械設備製造商最廣泛採用的開發系統之一。CODESYS集團執行長Mr. Dieter Hess在記者會上表達與台達合作的興奮與期許:「我們非常高興能與台達這樣知名的國際性自動化廠商合作。CODESYS目前與400家硬體製造商合作、擁有超過100,000使用者,並且持續擴展中,期待透過這次與台達的合作機會,服務更多全球客戶,提高雙方產品價值。」
台達機電事業群歐亞非地區業務開發及產品管理負責人Patrik Hug指出,採用CODESYS可減少機械設備製造商建置設備時所花費的時間和成本。以往使用者切換或增加程式功能時,必須以不同的軟體編程後再統一串連。台達客戶採用CODESYS整合平台後,可統一編程所有台達產品,大幅降低開發時間與成本。此外,CODESYS擁有廣大的使用者,方便客戶找到各行業參考範本。
台達在今年SPS展會中發表全新主機型PC-Based 工業控制器MH2系列,搭載CODESYS運動控制平台,整合三大重要功能:可程式控制器 (PLC)、人機介面 (HMI) 及運動控制 (Motion)。此方案以MH2系列為控制核心,搭配EtherCAT高速網路,同步控制多達64軸的台達交流伺服驅動器ASDA-A2-E系列、精巧標準型向量控制變頻器MS300系列及遠端I/O模組R1-EC。
台達未來亦將陸續推出與CODESYS合作的相關產品,為全球的客戶,提供功能更強大、更友善、可輕鬆快速導入現有機械設備的運動控制方案。更會將此方案和應用經驗推廣至亞洲市場,協助亞洲客戶接軌歐洲的先進運動控制技術,創造更高競爭力。
高階行業方案與工控新品,為全球客戶實現產業升級
台達緊扣「創新智能自動化,助力產業升級」參展主題,以自身成功經驗推出多項行業解決方案及工控新品,包括:
• 木工機解決方案:採用觸控型PC-Based 工業控制器MP1系列作為主控,內建龍門控制功能,可控制六軸作動;搭配四組交流伺服驅動系統ASDA-A2-E系列進行精準設備龍門同動,精確運動至加工處;應用精巧標準型向量控制變頻器MS300系列驅動主軸馬達控制工具,進行穩定、高速的木工雕銑、鑽孔、磨邊等加工作業。整套系統從控制器、驅動器、到變頻器皆採用EtherCAT通訊,實現高精高速的木工雕刻加工作業。
• 包裝機解決方案:以EtherCAT高階運動控制器AH10EMC為控制核心,支援EtherCAT高速運動通訊,搭配遠端I/O可同步控制32軸伺服驅動器和變頻器,進行送料、包裝、封口與裁切、出料等程序;同時可透過EtherNet/IP控制包裝機台中的感測器、溫度控制器等,確保入料/出料感測、機台作業溫度控制等,一機實現整機控制。AH10EMC亦可透過製造管理平台,以EtherNet/IP上傳所有機台運作資訊,實現智能化包裝機解決方案。
• 水處理解決方案:應用在水處理程序的進水、沈澱、過濾、排水等主要流程,可提供穩定、可靠的自動化水處理系統,方案整合性高,完整涵蓋監控、系統控制通訊、現場控制和設備驅動:台達工業平板電腦IPC系列和DIAView SCADA工業圖控軟體實現全廠系統設備監控;高功能中型模組化控制器AH500系列搭配工業乙太網路交換器DVS系列進行各個水處理站的控制和資訊交換;風機水泵專用變頻器CFP2000系列可依需求變頻控制風扇、水泵的轉速,實現設備節能;整合人機介面DOP-100系列可即時監控現場設備運作。方案導入實績包括:
- 2013年為希臘科莫蒂尼水廠提供自動化方案,完成高品質的自來水處理流程自動化,為當地7萬居民穩定供水;
- 2016年為全球五大紡織廠之一的台灣廠商於中國大陸的工廠提供汙水處理方案,達到每日六千至一萬公噸的汙水處理自動化,亦採用DIAView SCADA工業圖控軟體為客戶實現水處理廠程序可視化監控。
• HMI多媒體互動式動態機台:以產線智慧監控概念打造的賽車趣味競賽動態機台,由7台台達全新12吋、15吋的人機介面DOP-100系列、智慧感測器、網路/類比監控攝影機、線性馬達移動平台等,現場操控及轉播賽道上線性移動平台。DOP-100系列是台達最新的高階人機介面,擁有多媒體功能,支援十多種語言輸入及乙太網路高速傳輸,搭配ARM7雙核心處理器與高亮度、高解析LCD顯示屏幕,為生產流程及設備監控,提供整合性與彈性兼具的解決方案。
今年展出的互動式機台,來賓可操作3台DOP-100系列進行Q&A快答,透過答對問題控制賽車把小禮物漸漸推向終點。賽道上安裝的三台類比攝影機會將每條賽道上的實況,透過類比傳輸即時轉播至監控站的三台15吋DOP-100;機台上安裝的網路攝影機會監控全場比賽,並同步將直播畫面透過Ethernet透訊傳輸至監控站的12吋DOP-100。此外,賽接近點時,藉由智慧感測器的觸發功能設定啟動HMI錄影重播,輕鬆錄製精彩畫面不漏看。
為期三天的展會中,台達吸引數百名行業先進、客戶、媒體前來參觀和採訪。來賓對於台達展出的方案皆給予高度肯定,許多潛在客戶亦對於進一步合作表達高度興趣,開拓許多新商機,展會圓滿落幕。