2017/4/28
台達連續兩年榮獲能源之星年度合作夥伴大獎
美國國家環境保護局(The U.S. Environmental Protection Agency,EPA)於4月26日(美國當地時間)在華盛頓舉辦2017年能源之星年度合作夥伴大獎(ENERGY STAR Partner of the Year)頒獎典禮,頒發台達能源之星年度合作夥伴–產品品牌獎(Product Brand Owner Award)。台達從16,000個能源之星合作夥伴中脫穎而出,連續兩年獲得此殊榮,不僅表彰台達長期致力於能源效率的提升與推廣,更肯定了台達Breez換氣扇系列產品的優異節能特性與協助減少溫室氣體排放的貢獻。在2016年,部分台達Breez產品的能源效率表現,更遠遠超過能源之星節能標準的367%。
台達風扇暨熱傳導事業群總經理黃文喜表示:「台達在風扇、馬達、電力電子和控制技術的基礎上,持續貫徹創新理念,以提供更節能、安靜、安全與智能的換氣扇產品。我們亦承諾將繼續提供更創新與節能的產品,落實『環保 節能 愛地球』的經營使命。」
台達於2016年推出的換氣扇均採用了LED的內建照明功能,獲得能源之星認證的Breez換氣扇產品更僅有3.8瓦功耗。整體來說,台達大部份的Breez換氣扇系列產品已經通過能源之星認證,其中有8款產品更被評為「2016能源之星最高效率(ENERGY STAR Most Efficient 2016)」。此外,部分產品的能源效率表現,更遠超過能源之星節能標準的367%,展現台達長期投入風扇與散熱管理研發創新的具體成果。
台達的Breez換氣扇產品為消費者提供舒適、健康的環境,採用持久耐用的直流無刷馬達,因此可以提供優異的性能,相較於市場上其它類似的產品,省電更高達74%。Breez換氣扇非常安靜,還整合許多創新功能,如藍牙喇叭、多種感測控制等。