2017/4/25
台達智能、節能解決方案 2017漢諾威工業展精采亮相
展示系統整合實力
全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達今日(25)宣布在2017德國漢諾威工業展展示一系列創新解決方案及產品,可應用於電動車充電設施、智能製造、建築節能、可再生能源等領域,掌握低碳商機。此次台達展示的亮點產品包括:150kW直流電動車快速充電機,可為電動車使用者減少35%的充電時間;工業機器人聯網智能工作站,整合垂直多關節機器人、先進自動化方案、機聯網技術和製造執行系統(MES)於展會現場提供客製化的名片匣雕刻;電動叉車等物料搬運車用無線充電系統,能源效率可達93%。
台達EMEA區(歐洲、中東及非洲)總經理張財星表示:「台達深耕EMEA區域30年,透過創新的解決方案與產品,為客戶節能減碳、提升生產效率。例如,近期台達憑藉其高效太陽能逆變器與專業的整合能力,協助丹麥大型太陽能發電計畫擴充規模至75.4MW,可滿足32,250戶家庭對潔淨電力的需求。此外,台達位於荷蘭的EMEA總部,也導入旗下節能、創能、儲能解決方案將既有建物改造為BREEAM認證綠建築,節能可達45%,以實際行動因應全球減碳的趨勢。」
2017德國漢諾威工業展展期為4月24日至28日,台達展區位於漢諾威展覽中心第11展館 A57展位,展示亮點為:
-電動車充電解決方案:台達150kW直流快速充電機與一般50kW充電機相較,能節省約35%的充電時間(電動車充電功率以68kW估算)。此充電機包含2個直流充電接口(CCS最高可達100kW、CHAdeMO可達63kW)和2個交流充電接口,可支援4台電動車同時充電,並支援有線和無線通訊(Ethernet、3G、GPRS),可連接雲端後台管理系統,實現遠程控制,北歐、西歐等地已導入此款充電機。此外,台達也展出相當受市場青睞的交流電動車充電器。
-工業自動化解決方案:以「智造」為主題,台達首次展出工業機器人聯網智能工作站,整合子公司羽冠的最新製造執行系統(MES)、六軸垂直多關節工業機器人、高效機器視覺系統、區域感測器等先進自動化產品,以及高端機聯網技術,為現場來賓客製個人化名片匣贈品,並可即時監控製造進度、靈活調整工單或插單,展現高度自動化、智慧化、視覺化的「未來智造」。另以動態機台展出台達最新高性能運動控制型交流伺服系統ASDA-A3系列的擺盪抑制功能,可優化設備和運動控制系統的運行穩定度,為高階製造應用首選。
-樓宇自動化解決方案:台達樓宇管理及控制系統可整合BACnet, Modbus, EnOcean, LON, M-Bus, KNX, OPC與 DALI等多項樓宇通訊協定,將空調、照明、能源、電梯、電力及安防門禁等樓宇子系統整合於單一平臺,滿足新一代樓宇管理需求。
-可再生能源解決方案:台達太陽能逆變器能源效率可達業界領先的98.8%,IP65防護等級的外殼設計可為全球客戶提供符合家用、商用、或公共事業需求的解決方案。
-儲能系統:可用於48V或擴充至900V的台達鋰離子電池模組,具有生命週期長(25度操作溫度下可充放4,000次)、高放電能力之優勢(可達4C)。其單一容量為2.59千瓦時 (kWh),並能彈性擴充至百萬瓦時 (MWh)等級的儲能系統。此外,可應用於電動叉車、自動搬運車的24V電池模組也於現場展示。台達功率調節系統則提供雙向功率轉換,適當調度來自於電網、可再生能源或電池儲能系統的電力運用,削減尖峰用電以達到能源使用最佳化。
-無線充電系統:適用於電動叉車和自動搬運車(AGV)等物料搬運設備,支援1kW~30 kW的多樣應用。台達無線充電系統具備IP 65防水防塵的外殼設計、支援CANbus通訊協定,能源效率更可達93%,為客戶提供創新節能的充電選擇。
-應用在電信、數據中心、工業及醫療等領域的電源解決方案,也是今年展示亮點。甫推出的600kVA -1.2MVA DPS系列大功率 UPS,提供全球最高的每平方公尺功率密度(600kVA/m2),以及高達 96.5%的能源轉換效率。此 UPS 可並聯至 8 組,提供最高達 9.6MW 的功率容量。
-此外,台達子公司Eltek將在13展館D39展區上展示業界首創的雙向電源轉換器Rectiverter及其他系統電源。Rectiverter於單一模組內整合交流/直流電源轉換器(rectifier)、直流/交流轉換器(inverter)及靜態轉換開關(Static Transfer Switch,STS),獲得挪威企業聯合會(The Confederation of Norwegian Enterprise, NHO) 創新獎殊榮,近期應用於聯合國開發計劃署的“Solar Health”計劃,為辛巴威巴的104家醫院提供穩定可靠的太陽能電力。