2015/3/2
2015 TIMTOS台北國際工具機展
台達先進CNC數控方案與SCARA工業機器人展現智慧自動化效益
CNC數控系統解決方案的領導廠商台達參展「2015年TIMTOS台北國際工具機展」,以高階工具機應用及工業機器人為主軸,大規模展出CNC加工中心機、高速攻牙機、牙雕機、刀庫刀塔等應用機台、SCARA工業機器人及五軸直角座標機械臂等智動機器人方案,滿足各種加工與應用需求,展現台達佈局智動生產的成果。
台達資深副總裁暨機電事業群總經理張訓海表示:「台灣與大陸工具機產值分別位居世界第7與第1名的地位,但最核心的CNC數控器及伺服系統卻長期仰賴國外進口,且客製化靈活度低,維修成本高,許多軟硬體功能都要額外收費,因此台達推出可客製化CNC數控系統解決方案以提供工具機市場新的選擇。台達也領先其他台灣廠商,成為由控制器、伺服驅動器做到主軸馬達,提供全機系統的公司。」
台達長期耕耘工業自動化與CNC數控系統解決方案,是擁有完整CNC數控系統方案的領導品牌。在本次TIMTOS展會中,台達展出十項高階工具機應用方案,其中與友嘉、達奈美克及楊鐵等合作廠商開發的三座大型應用機台,以優異的加工速度、多樣化和精準度成為展區焦點;而已成功導入德國、義大利等市場的刀庫刀塔應用、以及甫於今年初發表的SCARA工業機器人方案,亦現場呈現智慧自動化效益。
台達於TIMTOS台北國際工具機展的展出重點與特色列舉如下:
CNC數控系統解決方案
- 友嘉高速攻牙機:搭載台達高速永磁主軸馬達,從0rpm加速到12,000rpm只需355ms (0.355秒);在額定轉速6,000rpm下,鑽孔速度可達每0.88秒/孔,加掛台達電容盒,可吸收瞬間煞車回升能量,節省電力最高可達70%。
- 達奈美克牙雕機:採用台達CNC分散式系統,以高性能CNC控制器為核心,搭配高精度伺服系統,可達到優於業界的8KHz響應速度,並具備細差補功能,大幅提升產品精細度與光滑度。
- 楊鐵立式綜合切削中心機:採用台達完整CNC數控系統解決方案,搭配高速永磁主軸馬達與機器視覺系統,高效完成多種複雜工序,具體展現複合加工特性與優異加工品質,適用於機械零件、汽車零件、建築五金製品、模具等各式加工行業。
- 刀庫刀塔應用:台達刀庫刀塔解決方案換刀效率高、系統穩定、且具備抗雜訊、抗衝擊和抗油汙的特性,目前已成功導入德國、義大利等市場,為客戶帶來極高的應用效益。刀庫、刀塔是工具機的重要組成部分,選擇台達CNC解決方案可同步選購刀庫、刀塔,享受「One Stop Shop」的服務。
SCARA工業機器人方案
- 台達SCARA機器人DRS40L系列首度於展會中亮相,具備輕量化設計及免感知器的順應控制功能,已成功導入台達吳江與桃園生產基地多條產線的製程應用,每日產能最高可提升近3倍、大幅降低人力需求。
「2015年TIMTOS台北國際工具機展」於2015年3月3日起展出至3月8日,台達展區位於台北世貿一館B0418,歡迎各界蒞臨參觀。此外,為鼓勵參觀廠商多了解台灣工具機產業,愛用國產CNC解決方案及機台,提升工具機產業競爭力,台達於TIMTOS會場推出「台達工具機探索地圖活動」,地圖中包含台達及國產工具機合作廠商。只要在展覽期間完成地圖攤位的參觀並加蓋印章,即可到台達展區領取精美贈品一份。