2018/6/5
智慧物聯網 實踐能源永續
台達智慧樓宇及微電網能源基礎設施方案亮相COMPUTEX 2018
台達於2018台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2018)以「互聯生智 能源成永續」為題,透過結合購物休憩的複合式電動車充電站情境,展出符合物聯網架構的「智慧樓宇解決方案」及「微電網解決方案」:針對零售商店,台達提供管理平台、數據分析及智慧管理服務,滿足智慧零售商店營造舒適購物環境、降低營運成本及能源永續的需求;而面對現今供電吃緊的挑戰,台達以整合儲能及電動車充電的「微電網解決方案」解決大家所面對的困難,透過調度管理再生能源、市電與儲能等電力來源,滿足多元電力需求。台達並首度展出V2H/V2G(Vehicle-to-Home/ Vehicle-to-Grid)雙向電動車充電器,除了為電動車充電,更將電動車變成虛擬的電廠,成為供電源,讓未來電動車充電設施更具彈性。開展當日記者會由執行長鄭平、品牌長郭珊珊、樓宇自動化事業群總經理羅永堅、能源基礎設施事業群總經理張育銘、儲能元件事業部協理陳錦明等主管共同與媒體分享台達如何以科技實踐能源永續。
台達執行長鄭平強調:「台達自創立以來不斷提升零組件的能效,透過軟硬體整合,更拓展至室內系統甚至微電網的整體能效管理。面對快速變化的科技版圖,台達除以電力電子核心技術結合行業知識,更攜手產業生態系面向工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎建設、能源基礎建設及電動車五大重點市場,為客戶提供符合物聯網架構的解決方案,同時實踐『環保 節能 愛地球』的經營使命。」
台達品牌長郭珊珊表示:「今年在COMPUTEX我們打造了一個複合式電動車充電站,透過生活場景呈現微電網平衡及調節; 展場中並融入能源教育,以電網調度螢幕演示微電網運作的各式情境。讓參展民眾體會台達不只節能,更以創新科技來解決用電需求,打造能源永續城市。」
台達在COMPUTEX 2018推出業界領先的「智慧樓宇解決方案」及「微電網解決方案」。在智慧樓宇方面,台達攜手旗下Delta Controls、LOYTEC、晶睿(VIVOTEK)等子公司,透過無人零售商店的情境展示,在COMPUTEX呈現提供完整解決方案的實力,包括樓宇管理及控制、IoT聯網照明、智慧安防監控、以及建築能源管理平台。而針對大眾關心的空汙議題,台達推出室內環境品質服務方案,整合室內環境感測器、商用級全熱交換器、空氣濾清設備及模組式空調,可自動偵測室內環境品質,自動換氣並有效過濾PM2.5懸浮微粒,降低室內TVOC總揮發性有機化合物。台達全方位的智能樓宇解決方案,致力為使用者打造安全、舒適、智慧、節能的商用場域。在微電網基礎設施方面,展區中戶外充電站整合台達全球首度亮相的V2H/V2G雙向電動車充電器及已實際運行於台達日本赤穗綠能園區及台電綜合研究所樹林院區的儲能貨櫃及功率調節系統,並透過展區電網調度螢幕演示微電網運作的各式情境。
台達展區地點在台北世貿南港館4樓,展區編號M0110,歡迎於6月5日至6月9日COMPUTEX展期蒞臨參觀。
台達COMPUTEX 2018展示重點:
智慧樓宇解決方案
-樓宇管理及控制系統:整合旗下樓控子公司Delta Controls及LOYTEC的頂尖技術,台達展出物聯網架構的全方位樓宇自動化方案,兼容BACNet、DALI、 KNX、Modbus、EnOcean 、OPC 、LonMark等多種樓宇控制通訊協定,整合感測控制與數據分析,優化空調控制、照明、電梯控制、安防等樓宇機電設備,最佳化設備效率,同時也兼顧舒適、節能與安全。
-智慧安防:安防子公司晶睿通訊(VIVOTEK)展出360度環景魚眼攝影機與3D人流計數攝影機,配備最新H.265壓縮技術與影像辨識技術,提供安全零死角的購物環境;與台達樓宇管理及控制系統整合,可執行人員進出、數量、與行為等監控與管理。
-IoT聯網照明:展出智慧燈控系統搭配可調整色溫及亮度的商業燈具,呈現不同燈光應用情境,搭配 IoT通訊功能的驅動器模組,可提供室內定位服務、推播產品訊息。針對戶外大型看板及室內商用照明,推出超短焦超廣角泛光燈– Astra,其短距超廣角的發光特性,範圍可達傳統燈具的三至四倍寬,配光更均勻。台達也展出具備聯網功能的智慧路燈,以滿足互聯、監控、管理合一的智慧城市照明需求。
-分散式空調系統:因應室內空氣品質法的推行,針對商辦、共享辦公室、學校及頂級住宅公共設施區域,台達推出UNO室內環境品質服務方案,以IoT結合雲端技術為架構的硬體設備與軟體服務,可動態偵測室內外環境與人員行為,免除額外軟硬體建置成本,即時監測設備維運資訊與能耗狀況,最佳化室內環境品質與節能。
-建築能源管理系統:具有全球化架構的台達能源在線監控系統 (Delta Energy Online),提供單建物或多建物之能耗數據,可有效的統整、分析跨地域的能耗資料,自動計算能源績效指標(Energy Performance Index;EnPI),協助企業辨別重大能耗、找出最佳節能潛力點,協助企業訂定節能方案。
微電網解決方案
-功率調節系統:台達功率調節系統(PCS)扮演微電網電力調度管理的核心角色,可提供雙向功率轉換功能,於電網及儲能電池間進行功率轉換,同時可搭配系統控制器,提供進一步的能源管理、調度、及改善電力品質功能。
-儲能貨櫃方案:台達鋰電池技術由日本三菱重工技術移轉,結合自身散熱及能源管理的核心技術,可提供能量儲存超過MWh級的貨櫃儲能方案,協助電網或可再生能源電站優化電力調度。
-電動車充電:台達此次首度推出V2H/V2G電動車充電器原型機,讓消費者可將電動車電池裡的能源提供給家電產品(V2H)或回饋給市電網(V2G),此6kW至22kW 的V2X 電動車充電器具備IP55保護等級及輕巧外殼,能以97%業界領先的轉換效率將住宅屋頂太陽能系統產生的潔淨電力直接為電動車充電。
此外,台達頗受市場青睞的高效電動車快速充電機,也搭配BMW i3在展區戶外充電站情境展示。
-太陽能逆變器:台達M30A太陽能逆變器系列,轉換效率可達98.5%,輕便小巧,可以為使用者有效節省安裝空間和安裝成本,適用於屋頂及地面式太陽能光電系統。
消費性電子產品
台達旗下消費性電源品牌Innergie 將展出榮獲COMPUTEX TAIPEI Best Choice最佳產品金獎肯定的PowerGear™ 60C 60瓦USB-C筆電充電器與一系列最新的USB PD(USB Power Delivery)充電器產品。PowerGear™ 60C是世界體積最小(60瓦輸出功率級距)、高功率且高效率的充電器,可提供5種變電壓輸出,支援多種行動裝置充電需求。
智能會議室/智慧教室解決方案
-無線互動協作系統:台達無線互動協作系統滿足智能會議室/智慧教室的建置需求,會場將展出榮獲英國AV News Awards、InAvation Awards、美國Infocomm Awards、Commercial Integrator BEST Award、歐盟ISE 2018 Awards等多項獎項殊榮的NovoEnterpise、NovoPro、NovoCast、NovoTouch,並以動態展出具有觸控功能、且可同時多畫面、跨平台跨載具無線互動協作功能的NovoTouch。
-數位訊息發布系統:包含NovoDS 4K、NovoDS、NovoDS mini,產品線亦榮獲上述多項國際大獎,展會將以動態展出具有出色播放列表功能、多台設備遠程管理功能以及螢幕拼接功能的NovoDS 4K數位訊息發布系統。