2017/4/19
台達參展日本Techno-Frontier 發表智能自動化高階應用
因應工廠智能化及樓宇節能等產業大趨勢,台達今(19日)於日本尖端科技展Techno-Frontier展出各式高開放性、高彈性的自動化解決方案與節能產品,包括可同步控制64軸、100站的全新台達高階PC-Based EtherCAT多軸運動控制解決方案、與支援多項標準通訊協定的台達樓宇管理及控制系統等,而台達SCARA工業機器人亦首度在日本亮相,以動態工作站模擬電子產業PCB板生產線插件作業,展現自動化、智能化製造實力。
台達日本分公司總經理柯進興表示,台達以電力電子技術為核心,積極發展各式自動化與能源基礎設施產品與解決方案,並在各地廣泛應用。去年開始運行的台達首座自營太陽能發電廠-台達赤穗節能園區,年發電量高達550萬度,超出預估值10%以上;台達自行開發的SCARA工業機器人及全系列工業自動化產品與解決方案亦導入台灣、中國和東南亞等地的製造工廠,為各行業產線實現智能自動化。
台達全新發表的PC-Based EtherCAT多軸運動控制解決方案具有高開放性、高彈性、高度客製化等特性,整合EtherCAT開放式網路通訊,運用台達高端PC-Based 工業控制器可在1毫秒(1ms)內同時連線100站,實現多達64軸同步運動控制,加上多軸同動的高擴充性和強大的工業監控功能,為消費性電子組裝(如手機組裝、鏡頭組裝等)、半導體加工製程(如AOI檢測、晶圓切割等)、到表演舞台、燈光與布幕自動化升降設備等應用提供最佳運動控制解決方案。
針對樓宇自動化市場,台達展出的智能樓宇解決方案結合多年研發經驗整合的高性能、高可靠度產品及解決方案、以及子公司LOYTEC的樓宇管理及控制系統,將樓宇自動化、房間自動化、樓宇基礎設施等不同設計架構,以客製化的軟硬體規劃與設計服務協助客戶進行樓宇智能化管理與節能效率提升。
台達在Techno-Frontier 2017的其他展出包括:
• 全系列工業自動化完整產品線-包括人機介面DOP系列、精巧型向量控制變頻器M300系列,以及交流電機驅動器、伺服驅動器、PLC等產品。其中M300系列和台達其他變頻器產品相比,體積減少約40%,便利客戶使用和安裝;CFP2000系列風機水泵專用變頻器則具備IP55防護等級,能有效隔絕工業環境中的灰塵與汙水,防水功能深獲客戶好評。
• SCARA工業機器人插件工作站-以動態展示模擬電子產業PCB板生產線插件作業,透過台達機器人控制器DCS系列提昇整體控制性能,搭配台達視覺系統整合飛拍(on the fly)功能,進行快速、精準、穩定、不斷重覆的取件與插件動作,展現精準品質控制、製程彈性化、產品多樣化、及客製化的優勢。
• 電池儲能解決方案:包括擁有5kWh電池容量和5.5kVA轉換器輸出量的住宅創蓄電解決方案,可在緊急情況停電時為一般家電以儲能供電約4小時;高密度、高容量鋰電池、產業用標準化電池模組DBC36HV / DBC41HV、以及完整電池櫃等系列產品方案,滿足各式應用。
台達也展出高效率電控智能風扇、太陽能逆變器、通訊電源、及整合G3-PLC和Wi-SUN通訊模組的智慧讀表通訊平台等,歡迎各界來賓在4月19至21日Techno-Frontier 2017展覽期間,蒞臨日本千葉縣幕張展覽館台達展位6Q-45參觀。