2014/7/22
台達參展Techno–Frontier 2014
首度在日本以完整自有品牌展出全方位發電、儲能及節能解決方案
台達參加「Techno–Frontier 2014」日本尖端科技展,首度在日本以完整自有品牌展出全方位發電、儲能及節能解決方案,涵蓋電信與網路通訊、可再生能源、電動車充電、資料中心與工業自動化等,協助日本因應日益嚴峻的能源問題,展現台達「Smarter. Greener. Together. 共創智能綠生活」的品牌承諾。
台達董事長海英俊表示,秉持「環保 節能 愛地球」的經營理念,台達以電力電子為核心,透過深厚的研發實力持續創新。面對市場變化,調整產品組合,積極發展「能源管理」與「智能綠生活」兩大類產品。面對氣候變遷與能源日益短缺的現象,提供市場所需的節能產品及解決方案。2010至2013年,台達的產品及解決方案共可節省高達119億度電,相當於減少640萬噸的二氧化碳的排放,不但協助企業客戶提升競爭力,更為減緩地球暖化盡一份力。
台達日本分公司柯進興總經理指出,在電信與網路通訊領域,台達已為日本領導電信運營商戶提供智能化的能源管理解決方案;其中針對4G LTE 應用所提供的戶外基地台,採高效率熱交換器設計,除大量降低建置成本,同時也能免除因使用傳統風扇所需經常性到站更換濾網的維運成本。在能源轉換效率方面,本次更展出全球最高效能97.5%、電源密度最高的通信電源模塊,提供運營商有效節能方案。再生能源方面,台達推出業界轉換效率最高96.5%之太陽能逆變器,耐鹽害的設計,可為日本普及沿岸地區太陽能發電系統做出貢獻。針對電動車充電解決方案,台達推出12款直流快速充電器,不但轉換效率高達94%,其具耐鹽害的特性,在日本沿海潮濕的環境亦能穩定運行。
台達深耕日本25年,與Sony、Panasonics、Fujitsu、Sharp、Toshiba、Hitachi 與NEC等客戶在資訊及消費性電子等領域有著長期的合作夥伴關係。在能源管理方面,台達在日本已有許多成功案例,包括打造淡路島2MW太陽能發電系統,並建置東北大學混合式電源管理,整合LED照明、電動車充電與太陽能電力來源,從前端設計、建置與後端管理系統提供完整服務。此外,台達近日在品川新增研發中心,投入電源與節能整合服務的研究,以期提供創新的服務。
Techno–Frontier 2014日本尖端科技展在日本東京國際展示場展出,台達展位號碼為East 2 Hall 2A-212,歡迎媒體朋友與各界來賓在展期7月23日至7月25日蒞臨參觀。
台達「Techno–Frontier 2014」展出重點
-通信電源解決方案:台達發表全球最高效率通信電源模塊DPR 3000B,除電源功率密度達全球最高每立方英吋56.8瓦之外,搭配先進的混合製冷工藝與效率,電源轉換效率高達97.5%,比傳統電源模塊減少70%的轉換熱量產生,節能省電。
同時展示各項4G LTE戶外型電源方案,包括無風扇免維運微型基地站、熱交換式、與空調制冷式戶外型電源系統。除提供客戶不同網路建置所需,同時透過電源系統與各項散熱機制的緊密控制結合,能充分提昇戶外機箱冷卻效率並達到節能目的。
-網路通訊解決方案:展出先進的行動通訊產品4G LTE戶外型用戶端設備及4G LTE微型基地台,可達到網路流量分流、用戶高速數據傳輸體驗及降低行動網路運營商建置成本之目的。「智慧讀表通訊系統」可讓電力公司即時掌握用戶端的用電狀況,根據用戶需求來預測發電及進行電力調度,有效達到節能。
-再生能源解決方案:台達在日本推出業界轉換效率最高達96.5%的太陽能逆變器, 亦符合日本工業標準(Japanese Industrial Standards, JIS),不但體積小、重量輕,領先符合日本對併網發電設備所要求的各項技術標準,可控制無效電力、改善電力品質,並且採用耐鹽害的設計,可為日本普及沿岸地區太陽能發電系統做出貢獻。
-電動車充電解決方案:台達將於本次展覽中介紹12款DCJ系列之電動車直流快速充電機,其中包含CHAdeMO / SAE Combo(Combined Charging System) 雙規格及耐寒機種。DCJ系列不但具有耐鹽害特性,亦是台達成為日本第一家同時取得次世代汽車推廣中心 (Next Generation Vehicle Promotion Center) CHAdeMO / SAE Combo雙規格直流快速充電機補助合格企業之關鍵產品。
-工業自動化解決方案:台達分別針對機械自動化、樓宇自動化以及程序自動化三大領域,展出機械自動化運動控制解決方案、HVAC暖通空調解決方案和水處理解決方案。針對高階機械自動化應用需求,台達提供最新的PAC運動控制系統、高功能中型可程式控制器 AH 500系列,搭配人機介面與交流伺服驅動器ASDA-A2系列,建構完整的運動控制系統。
-資料中心解決方案:展出台達InfraSuite 資料中心基礎設施解決方案。InfraSuite提供高效電源、配電網絡、模組化機櫃、精密空調以及全方位管理與監控。InfraSuite 採用的模組化設計形式,不僅管理方便、靈活度高、效率卓越,同時擁有可靠的穩定性,可節省 25% 以上的基礎設施能耗,能協助客戶打造更環保節能的綠色資料中心。此外,InfraSuite Manager是台達專為資料中心所設計的DCIM管理系統,同時整合資料中心最重要的關鍵基礎設施與IT設備於同一個平台上,能快速並全面整合與分析資料中心資訊,是資料中心的最佳守護者。
-工業電源產品:本次除了展出標準工業電源外,還有專為日本市場設計的PJ和PJB系列基板型電源。這兩個系列電源產品,其電路板不但具防塵保護、防止化學物污染的特性,使用高品質日系電容使產品更具高可靠性。此外,PJ和PJB系列特殊的設計可以輕易轉換成L型架或機殼型電源,應用更具彈性;此系列產品適用於高端設備和空間有限的系統內,例如CNC 數控系統和機器手臂系統等。PJB系列還具備高達200%為時十秒的功率增強功能,有效提供高浪湧電流負載啟動的可靠性。
-風扇暨散熱產品:台達家用節能排風扇採用直流馬達,具自動電壓調適的功能,結合LED照明,相較於同等風量的交流馬達排風扇,節能效果可高達60%。搭配交換芯的最佳化設計,台達的熱交換器提供客戶超低噪音與10W/K到230W/K多樣產品的選擇。